我们今天能为您提供什么帮助?

触摸屏上显示“变量登记到存储器卷时发生错误,此存储器卷无效或已满”信息,怎样将其消除?

问题描述:
触摸屏上显示“变量登记到存储器卷时发生错误,此存储器卷无效或已满”信息,怎样将其消除?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

此错误是因为触摸屏上没有CF 卡,U盘或者SD卡等外部设置,但是数据记录却选择了记录到外部设备的方式,所以报错。

设置方式是:导航窗口--数据记录--双击“记录组”,在弹出的记录组设置中--选择“变量存储器”--类型--选择“SRAM”或者选择“DRAM”,如果没有外部设备不要选择“SRAM 和文件”选项。此处的“文件”代表CF 卡,U盘或者SD卡。