我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer V6.2软件配置Modbus TCP通讯,“M580 Redundant CPU Variables”选项的作用是什么?

问题描述:
ModbusEquipment配置中勾选“M580 Redundant CPU Variables”的作用

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

配置Modbus TCP通讯,双击ModbusEquipment,可以勾选“M580 Redundant CPU Variables”选项。

勾选后会自动将M580热备系统的Device DDT系统变量(即Unity Pro中的T_M_ECPU_HSBY_EXT类型Device DDT变量)加至HMI变量表中,可诊断M580热备状态或控制M580热备切换等其它操作。HMI自动增加的变量如下: