我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer是否支持和M580通过USB接口进行Modbus/TCP通讯?

问题描述:
Vijeo Designer是否支持和M580通过USB接口进行Modbus/TCP通讯

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Modbus TCP USB 驱动可以用来和M580通讯。 要求软件版本Unity V8.0及以上, Vijeo Designer v6.2 SP2.1及以上。