我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer V6.2软件中块变量与数组变量的区别是什么?

问题描述:
Vijeo Designer V6.2软件中块变量与数组变量的区别是什么?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

数据块变量是一种特殊类型的变量,使用数据块变量可加速与成块连续的设备地址的通信。数据块变量主要用于配方中,因为配方需要一次性将值写入到多个设备地址中。虽然数据块变量可访问多个设备地址,但在【变量列表】中它将显示为单个变量,并且只计作是一个变量。

数组是具有相同数据类型和相同数据源的变量的集合。 数组中的每一个变量被称为元素。 一个数组中的元素总数不得超过 2048。多维数组是指包含其它数组的数组。 例如,包含两个 DINT 数组的数组是两维数组。 数组的维数最多不能超过 10 维。

当数据块变量和数组变量都对应的是外部设备变量时,两者之间的最大区别是:数据块变量必须是连续的寄存器地址,而数组变量不要求必须是连续的寄存器地址。