我们今天能为您提供什么帮助?

如何写脚本打开Vijeo Designer V6.2组态的HMI弹出式窗口?

问题描述:
如何写脚本打开弹出式窗口

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

先使用函数open()在指定的坐标打开弹出式窗口,再使用show函数显示窗口边框,最后用changePanel()函数显示窗口画面。

例如,打开窗口1下的画面ID为10001的弹出式窗口脚本如下:

窗口1.open(0,0);

窗口1.show(true);

窗口1.changePanel(10001);