电脑安装了SoMachine软件后,为何无法安装Vijeo Designer 6.2 Service Pack9?
问题描述:
电脑安装了SoMachine软件后,安装Vijeo Designer 6.2 Service Pack9时一直报错所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
在安装有SoMachine 4.x 或 EcoStruxure Machine Expert 1.1的电脑上,安装Vijeo Designer Service Pack 9 时,将会报如下错误:

或如下错误:

此错误提示不能在安装有SoMachine 4.x 或 EcoStruxure Machine Expert 1.1的同一台电脑安装Vijeo Designer Service Pack 9。因为Vijeo Designer Service Pack 9 集成了较高版本的Codesys,和SoMachine 4.x 或 EcoStruxure Machine Expert 1.1 版本的Codesys不同。
此问题在EcoStruxure Machine Expert 1.2 及更高版本已解决。
当然,也可以在虚拟机单独安装Vjieo Designer 6.2 Service Pack 9。
是否有帮助?