我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer 6.2 通过以太网下载时,能PING通触摸屏IP,下载报错误1800?

问题描述:
Vijeo Designer 6.2 通过以太网下载时,能PING通触摸屏IP,下载报错误1800?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer 6.2 SP10 及更高版本增加了以太网安全性,在网络菜单下有"运行时允许以太网下载和上载"选项,默认为不勾选,此时下载后再次使用以太网下载会出现能PING通触摸屏IP,但无法使用以太网下载的情况,解决方法为勾选该选项后,使用USB或U盘下载后,再使用以太网下载。