我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用Vijeo XD组态的HMI做modbus通讯,INT类型数据显示正确,为何32位数据无法正常显示?
问题描述:
使用Vijeo XD组态的HMI做modbus通讯,INT类型数据显示正确,32位数据无法正常显示

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

32位数据无法正常显示是由于高低字顺序反了,可以点击“系统架构”下的modbus设备,在其“属性”-“基本”-“变量”中修改“双字字顺序”即可。