我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo XD(EcoStruxure Operator Terminal Expert)中如何显示柱状图呢?
问题描述:
Vijeo XD中如何显示柱状图

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:
  1. 拖放工具箱中的“线性刻度”控件到画面,在其属性中,选择“形状”-“文本”,设置合适的最小值及最大值;
  2. 拖放工具箱中的“矩形”控件到画面,在其属性中,选择“形状”-“尺寸/位置”,如果需要从下向上填充,“垂直锚”设置为100,“垂直大小”关联变量。
  3. 将上述两个控件进行组合。

下图为运行示意图: