我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Operator Terminal Expert 可以给哪些HMI编程?
问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

在EcoStruxure Operator Terminal Expert v3.1基本许可证中,可以对以下Magelis HMI进行编程:HMISTO7系列:HMISTO705,HMISTO715,HMISTO735 HMIST6系列:HMIST6200,HMIST6400,HMIST6500,HMIST6600,HMIST6700

在以前的版本Vijeo XD v3.0 Express许可证中,可以对以下Magelis HMI进行编程(因为HMIST6系列尚不存在):HMISTO705,HMISTO715和HMISTO735

在EcoStruxure Operator Terminal Expert专业版许可证中,可以对Harmony GTU,Premium Box,Harmony GTO,Harmony STO7,Harmony ST6,Harmony iPCs and PCs.