HMIGXUx512或HMIET6x00等触摸屏如何在画面修改IP地址?
问题描述:
HMIGXUx512或HMIET6x00等触摸屏如何在画面修改IP地址?所属产品线:
Vijeo Designer Basic解决方法:
HMIGXU3512/5512以及HMIET6400/6500/6600/6700等触摸屏可以通过交替点击显示屏两对角进入系统配置菜单直接修改IP地址,也可以在画面上做字符串输入+按钮执行的方式修改IP地址,以下详细介绍第二种方式的操作步骤。
1. 勾选允许在Runtime 设置IP地址。

2 新建字符串变量,画面放置字符串显示,启用输入模式,关联IP地址,运行程序,执行修改。


是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。