我们今天能为您提供什么帮助?

在Vijeo Designer Basic软件中,如何使用BOOL类型的变量进行 if else的脚本编写?

问题描述:
在Vijeo Designer Basic软件中,如何使用BOOL类型的变量进行 if else的脚本编写?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

一、如图1先新建2个变量:

图1

二、如图2脚本编写:

图2

三、如图3测试结果:

图3