我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer Basic软件中,通过脚本如何实现当时间到达指定日期时,触发一个BOOL类型变量置1?

问题描述:
Vijeo Designer Basic软件中,通过脚本如何实现当时间到达指定日期时,触发一个BOOL类型变量置1?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

如图一,设置3个DINT类型变量分别用来表示月日年,以及一个需要触发的bool类型变量.

脚本编写如下:

if  ( DINT02.getIntValue()==_Day.getIntValue()& DINT01.getIntValue()==_Month.getIntValue()&DINT03.getIntValue()==_Year4.getIntValue())

{

BOOL01.write(1);

}

else

{

BOOL01.write(0);

}

测试结果,如图2.