我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIG3U是否可以播放声音文件?
问题描述:
HMIG3U是否可以播放声音文件

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

HMIG3U 需要单独购买连接器HMIZGAUX,通过AUX接口播放声音。

AUX扬声器输出额定功率300 mW(额定负载:8Ω,频率:1 kHz)

它支持具有8、12或16 kHz频率的16位单声道PCM或IMA ADPCM的声音文件。 如果使用11.025 kHz声音文件,则该文件将以12 kHz的速度播放。