FA415369
FA415369
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer V6.2中为何不能配置出中HMIDT952搭配HMIG5U2使用?
问题描述:
如何在Vijeo Designer V6.2中配置HMIDT952和HMIG5U2。
所属产品线:
Magelis GTU
解决方法:
Vijeo Designer V6.2
需要安装
SP
7
及以上补丁。
首次发布日期:
2021/1/11
修订日期:
2021/1/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Magelis GTU
探索更多
范围:
Magelis GTU