我们今天能为您提供什么帮助?

HMIG5U和HMIG5U2有什么区别?

问题描述:
HMIG5U和HMIG5U2的区别

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

差异如下:

数据存储设备差异:

HMIG5U2:32GB的CFast卡。

HMIG5U:16GB的CFast卡。

应用程序:

HMIG5U2增加了一个更新的Vijeo XD (EcoStruxure终端操作专家)v3.0演示运行时应用程序。

HMIG5U2不再内置CAD查看器以节省空间。

USB连接优先:

当您使用HMIG5U2与智能显示器(有前缀的部件号:HMIDT)连接,并有多个连接传输电缆,前USB (mini-B)接口优先。

认证:

HMIG5U2具有UL 61010-2-201认证和CSA C22.2 No61010-2-201认证

HMIG5U2通过UL 508和CSA C22.2 No142认证。

视频输出的差异:

HMIG5U2在HMIDT542屏幕上可以支持640x480,而以前在HMIG5U上是不支持的

在DVI-D输出上,HMIG5U2的最大分辨率为1920x1200,而在HMIG5U上,最大分辨率仅为1024x768。

DVI-D端口上的Pin 16在HMIG5U2中用于“热插拔检测”,而在HMIG5U中没有这种功能。

更换部分说明:

HMIG5U2的尺寸与HMIG5U2完全相同,所以它可以被放在原来的HMIG5U一样的外壳上。

所有支持HMIG5U的HMIDT型号的屏幕显示器,都支持HMIG5U2。

关于产品的更多信息,请查看HMIG5U和HMIG5U2各自的产品页面: