我们今天能为您提供什么帮助?

HMIG2U和HMIG3U有什么区别?

问题描述:
HMIG2U和HMIG3U的区别

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

HMIG2U和HMIG3U之间的唯一主要区别是HMIG2U使用内部闪存来存储应用程序和操作系统,HMIG3U使用SD卡来保存应用程序和操作系统。如果操作系统损坏,HMIG3U能够通过SD卡快速恢复系统而HMIG2U不能。HMIG2U的恢复需要在工厂进行,而不是在现场。您可以将HMIG2U看作类似于过去的HMIGTO或XBTGT,如果恢复系统只能走返厂流程,这是硬件的主要区别。