FA415374
FA415374
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIG3U的USB Type A接口输出的电流是多大?
问题描述:
HMIG3U的USB Type A接口输出的电流是多大
所属产品线:
Magelis GTU
解决方法:
HMIG3U有两个USB Type A接口,每个接口输出电流最大500mA。
首次发布日期:
2021/1/11
修订日期:
2021/1/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Magelis GTU
探索更多
范围:
Magelis GTU