Video:P3微机保护装置设置本地/远程模式
问题描述:
P3微机保护装置如何设置本地/远程模式?所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
本视频将介绍P3微机保护装置如何设置本地/远程模式。
1、在主菜单页面按上键或者下键,找到OBJ 菜单;
2、按右键,找到标题为 CONTROL OBJECTS 的子菜单,按ok键进入此子菜单;
3、按下键选择R/L项,按ok键编辑,如果没有输入密码是无法编辑的,会出现值不可编辑提示,此时先按i键,再按ok键,输入密码2,再按ok键,可进入编辑模式;
4、按上下键选型REMOTE远程或LOCAL本地模式,按OK键即可。以上是本视频的全部内容
是否有帮助?