我们今天能为您提供什么帮助?

Video:P5微机保护装置开启保护功能

问题描述:
P5微机保护装置如何开启保护功能?

所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置

解决方法:

本视频将介绍P5微机保护装置如何开启保护功能。

首先给P5装置上电,待装置启动完成后会显示单线图界面,然后按桌面键会进入到主菜单中,在主菜单中选择保护(PROTECTION)图标,按下OK键进入此菜单。屏幕上会显示enabled stages菜单。在开启保护功能前,先按“i”键,再按OK键进入登录菜单,此时光标在UserName项上闪烁,按OK键会出现选择账户界面,此处选择EngineerLevel选项后按OK键,到达输入密码界面,初始密码为AAAA,仅输入前4位即可,不要输入第5~8位,然后按OK键确认密码,界面会返回到enabled stages菜单,然后按OK键进入此菜单,在菜单界面中通过上键和下键将焦点移动到对应需要开启的保护功能项上,按OK键选中需要开启的保护功能,按下键选中ON,再按OK键即可开启对应的保护功能。开启完后可通过长按桌面键返回到主菜单。