我们今天能为您提供什么帮助?

Video:P5微机保护装置复位

问题描述:
P5微机保护装置如何复位?

所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置

解决方法:

本视频将介绍P5微机保护装置如何复位。P5微机保护装置复位的方式有:装置面板按键复位、Easergy Pro配置软件复位、外接输入信号复位以及上位机远程通讯复位。这里主要介绍如何在装置面板使用按键复位。当保护装置检测到故障信号或者保护动作时,就会发出信号,我们可以在排除故障后复位这些信号。P5装置面板上有“R”按键,可以直接按下来复位。