我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ION9000仪表RS485 Modbus通讯介绍

问题描述:
ION9000仪表RS485 Modbus通讯介绍

所属产品线:
ION9000电能质量监测装置

解决方法:

本视频将介绍ION9000仪表RS-485 Modbus通讯。

ION9000仪表本体自带有2个以太网端口和2个RS-485端口,并支持多种通讯协议。本视频将举例介绍通过RS-485端口连接的modbus通讯方式。

首先查看仪表的通讯参数,在面板的主界面上选中“设置菜单”-“通信设置”-找到“COM1设置”,确认通讯参数为协议:Modbus RTU;波特率:9600;设备ID:1;串行端口:8E1,分别代表8位数据位、偶校验、1位停止位。用户可以根据需要更改这些通讯参数

接下来是通讯接线,我们用一台笔记本电脑模拟监控后台,从仪表背部RS-485端子引2根线出来,通过RS-485转USB接口接到电脑的USB口。

点击电脑上的监控软件,我们选用一款通用的Modbus测试软件ModScan32来模拟后台。打开软件,选择“连接设置”下的“连接”选项,设置与仪表匹配的波特率、字长度、奇偶校验和停止位,点击“协议选择”选择“传输模式”为RTU。回到软件的主界面,再打开ION9000仪表的Modbus寄存器地址表,可以看到,测量值从点号3000开始,第一个数据为Ia,A相电流。那么回到软件界面,设置“Address”为3000,“Length”为2,“Device ID”为1,功能码为03,点击“连接设置”-“快速连接”,此时可以看到软件主界面上显示A相电流的测量值,通讯已正常。