我们今天能为您提供什么帮助?

LC1D接触器附件LAD9ET*的作用是什么?

问题描述:
LC1D接触器附件LAD9ET1、LAD9ET2、LAD9ET3、LAD9ET4的作用是什么?

所属产品线:
进口TeSys Deca接触器

解决方法:

LAD9ET*是带有透明观察窗的挡盖,安装于接触器正前方,它的主要用途有两个:

1、可以方便地观察动触点的位置状态,同时防止人为手动按下接触器的动触点,使接触器接通;

2、用来贴标签,在更换接触器后,可以将原挡盖装到新接触器上,这样就不用更换标签。

其中LAD9ET1适配于进口LC1D09-LC1D38、LC1D40A-LC1D65A接触器和进口CAD控制继电器,下图为LAD9ET1的图片。

说明:

部分LAD9ET*附件不在国内销售,购买前请核实。