我们今天能为您提供什么帮助?

LR9D01、LR9D02、LR9D08、LR9D32和LR9D110S这几个电子式过载热继电器如何设置停止和复位功能?

问题描述:
LR9D01、LR9D02、LR9D08、LR9D32和LR9D110S这几个电子式过载热继电器如何设置停止和复位功能?

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F

解决方法:

这几个电子式过载继电器停止和复位,都是通过同一个旋钮设置,如下图所示。设置到H位置手动复位生效,停止功能不生效;设置到A位置自动复位生效,停止功能不生效;设置到H-O手动复位和停止功能都生效;设置到A-O自动复位和停止功能都生效。如需停止,按压旋钮;如需手动复位,外拉旋钮。