我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器带Micrologic X型控制单元无法通过蓝牙通讯,有可能是哪些原因?
问题描述:
MTZ空气断路器带Micrologic X型控制单元无法通过蓝牙通讯,有可能是哪些原因?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ带Micrologic X型控制单元通过蓝牙通讯必须满足以下条件:

1. Micrologic X 控制单元必须有电,包括负载电流超过额定电流 In 的 20%,或者有外部或内部电源模块供电的情况。

2. 在控制单元上必须激活且启用蓝牙通讯功能。

3. 您必须有一部运行 EcoStruxure Power Device App 的智能手机。

4. 该智能手机必须支持 Android 4.4 或 iOS 9 或更高版本,并兼容 Bluetooth。

5. 您必须有权访问 Micrologic X 控制单元,并且在连接期间实际位于 20 至 30 米(22 至 32 码)开阔范围之内(10 米(11 码)为最佳连接距离)。