我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]A9系列的PC导轨插座宽度尺寸是多少?

问题描述:
A9系列的PC导轨插座宽度尺寸是多少?

所属产品线:
Acti9 PC导轨插座

解决方法:

1、2P 10A的PC导轨插座宽度为35.5mm;

2、2P+E 10A和16A的PC导轨插座宽度均为53.8mm;

3、3P+E 16A的PC导轨插座宽度为53.8mm;

4、3P+E  25A和32A的PC导轨插座宽度为71.5mm。具体见下图尺寸: