ATV312变频器显示dcb是什么原因?
问题描述:
ATV312变频器显示dcb是什么原因?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
DCB是自动直流注入状态,ATV312显示DCB可能情况如下:
一,变频器停车完成后短暂的显示DCB。这个原因是变频器停车类型是斜坡停车,自动直流注入是Yes的状态。不想显示DCB可以将自动直流注入改为no即可。设置步骤如下:

二,变频器停车后一直显示DCB。可能原因有两个:
1,变频器停车类型是斜坡停车,自动直流注入是ct(连续)的状态。不想显示DCB可以将自动直流注入改为no即可。设置步骤如下:

2,变频器dCI(自动直流注入分配)设置为某个逻辑端子,并且逻辑端子已激活。取消方法把自动直流注入分配设置为no即可。设置步骤:

直流注入制动原理是在电机绕组中通入直流电,让电机停止转动,可减弱电机停机时候蠕动现象。
是否有帮助?