ATV340系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?
问题描述:
ATV340系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器功率0.75-22KW分带以太网ATV340…N4E和不带以太网ATV340…N4两种类型。
ATV340…N4集成modbus通讯协议,没有以太网。可选通讯协议有:CANopen ,PROFIBUS DP V1 ,DeviceNet ,EtherCAT ,ProfiNet。
ATV340...N4E集成modbus通讯协议和双以太网口(Ethernet IP + Modbus TCP),没有替他通讯协议可选。
IO卡和通讯卡安装位置如下:

ATV340变频器功率30-75KW,只有带以太网一种类型。通讯卡和IO卡安装位置如下:

IO卡和通讯卡型号如下:

是否有帮助?