ATV320系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?
问题描述:
ATV320系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器有ATV320...C 紧凑型、ATV320...B 书本型、ATV320...W(S)高防护等级三种类型,ATV320变频器没有IO扩展卡,可以扩展通讯模块。
1、ATV320...B书本型变频器的通讯卡插入时,是没有完全推入的(和ATV340、ATV930不同),下图微笑图示表示安装到位:

ATV320...B书本型变频器的拆卸通讯卡时,需先把PUSH片稍微下压,再把通讯卡向外抽出:

2、ATV320*C紧凑型、ATV320...W(S)高防护型变频器的的通讯卡安装时,需先装适配器VW3A3600,然后插入通讯卡,下图微笑图示表示安装到位:

ATV320*C紧凑型、ATV320...W(S)高防护型变频器的拆卸通讯卡时,需先把PUSH片稍微下压,再把通讯卡向外抽出:

ATV320*C紧凑型、ATV320...W(S)高防护型安装通讯卡适配器VW3A3600和通讯卡模块的详细步骤
是否有帮助?