我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312变频器驱动电机噪音太大,如何调整?
问题描述:
ATV312变频器驱动电机噪音太大,如何调整?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

电机有噪音的原因可以查看:变频器带电机发出噪音大是什么原因?

根据噪音的原因不同,解决方法不同:

1.共振原因

进入菜单Set设置跳过频率JPF 。

2.开关频率原因

进入菜单 Set 增加开关频率SFr。

3.电机模型错误原因

进入菜单 drC设置电机参数,设置 Tun 为 yes 。

4.设备安装问题原因

检查设备本身的固定或者传动部分连接是否有问题。

5.谐波原因

输出端加电机电抗器,平滑电机电流波形,降低电机噪音

6.启动或停车时的噪音

变频器在驱动电机时,在预磁、快速预磁、直流注入、快速停车等阶段都会有不同程度的噪音,只要电机运行正常、没有过热的情况,可以视为“正常”的噪音。