我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器驱动电机噪音太大,如何调整?

问题描述:
ATV340变频器驱动电机噪音太大,如何调整?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

电机有噪音的原因可以查看:变频器带电机发出噪音大是什么原因?

根据噪音的原因不同,解决方法不同:

1、原因:共振

解决方法:依次进入菜单[完整设置] [通用功能] [跳频]设置跳频和跳频滞环。

2、原因:开关频率

解决方法:依次进入菜单[完整设置] [电机参数] [开关频率]增加开关频率。

3、原因:电机模型错误

解决方法:依次进入菜单[完整设置] [电机参数] [电机数据] [数据]设置电机参数,进入[完整设置] [电机参数] [电机数据] [电机调整][自整定]选择应用自整定。

4、原因:设备安装问题

解决方法:检查设备本身的固定或者传动部分连接是否有问题。

5、原因:谐波

解决方法: 输出侧加dv/dt滤波器,使电机电流波形平滑,以减小电机噪音

6、原因:启动或停车时的噪音

解决方法:变频器在驱动电机时,在预磁、快速预磁、直流注入、快速停车等阶段都会有不同程度的噪音,只要电机运行正常、没有过热的情况,可以视为“正常”的噪音。