我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV610系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?
问题描述:
ATV610系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610的IO扩展卡和通讯卡安装位置如下:

IO扩展卡型号:VW3A3203,VW3A3204。

通讯卡型号:VW3A3607。VW3A3607是Profibus-DP通讯卡,ATV610的通讯卡只有这一种。

对于新增加的ATV610...N4ZC的型号:

Modbus RTU 通讯接线由RJ45 接口更改为端子方式A/B/SGND/PE PE,更便于通讯拓扑接线增加通讯偏置电阻及终端电阻去除扩展插槽,无法支持以下通讯及I/O 扩展卡:
Profibus DP VW3A3607
I/O 卡 VW3A3203
继电器卡 VW3A3204