我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630,ATV930系列变频器有IO扩展卡吗?
问题描述:
ATV630,ATV930系列变频器有IO扩展卡吗?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630,930变频器有IO扩展卡,型号如下:

说明 IO类型 型号
逻辑输入 逻辑输出 模拟输入 继电器输出
逻辑和模拟IO卡 6 2 2 - VW3A3203
继电器输出卡 - - - 3 VW3A3204

IO卡如何安装请点击下方文字查看:

ATV630系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?

ATV930系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?