我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV340系列变频器有IO扩展卡吗?

问题描述:
ATV340系列变频器有IO扩展卡吗?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器有IO扩展卡,型号如下:

说明 IO类型 型号
逻辑输入 逻辑输出 模拟输入 继电器输出
逻辑和模拟IO卡 6 2 2 - VW3A3203
继电器输出卡 - - - 3 VW3A3204

ATV340的IO卡安装请点击右侧文字查看:ATV340系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?