[Q&A]ATV310变频器输出频率最大是多少?
问题描述:
ATV310变频器输出频率最大是多少?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310变频器输出频率最大是400Hz。
如需设置输出频率上限为65Hz,需要将参数308(最大频率)设置为65。
设置路径为:COnF——FULL——300- ——308——65
如果电机需要输出65Hz,还需要将512.2(高速频率)改为65Hz。
设置路径如下:COnF——512.2——65
是否有帮助?


ATV310变频器输出频率最大是400Hz。
如需设置输出频率上限为65Hz,需要将参数308(最大频率)设置为65。
设置路径为:COnF——FULL——300- ——308——65
如果电机需要输出65Hz,还需要将512.2(高速频率)改为65Hz。
设置路径如下:COnF——512.2——65
是否有帮助?