[Q&A]ATV320变频器输出频率最大是多少?
问题描述:
ATV320变频器输出频率最大是多少?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器输出频率最大是599Hz。
如需设置输出频率上限为65Hz,需要将参数tFr(最大频率)设置为65。
设置路径为:COnF——FULL——SIN- ——tFr——65
如果电机需要输出65Hz,还需要将HSP(高速频率)改为65Hz。
设置路径如下:COnF——FULL——SIN- ——HSP——65
是否有帮助?


ATV320变频器输出频率最大是599Hz。
如需设置输出频率上限为65Hz,需要将参数tFr(最大频率)设置为65。
设置路径为:COnF——FULL——SIN- ——tFr——65
如果电机需要输出65Hz,还需要将HSP(高速频率)改为65Hz。
设置路径如下:COnF——FULL——SIN- ——HSP——65
是否有帮助?