我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Control Exper点击数据选择后面省略号时,为什么会出现冻结或锁定?

问题描述:
Control Exper点击数据选择后面省略号时,为什么会出现冻结或锁定的原因

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

这种情况最可能的原因是PC最近使用了外部监视器。

如果你使用外部显示器,当控制专家应用程序仍然打开时断开显示器,软件就会出现此现象。

当你在下一个控制会话中启动数据选择屏幕时失败。Unity仍然将它的GUI指向扩展监视,并将继续这样做,直到它带回本机PC屏幕。

如果处于“冻结”状态,选择ALT+SPACE+M。这将允许你使用箭头键将窗口移动到视图中。