[Q&A]安装USB驱动程序后无法连接到M580应该怎么处理?
如果如果安装USB驱动后依然不能连接到M580 PLC,尝试ping PC的IP地址90.0.0.2。
如果ping失败表示“SE RNDIS PSX M580适配器”没有安装或没有正确配置

注意:在USB驱动程序安装结束时,会打开一个命令窗口来创建'SE RNDIS PSX M580适配器和
将IP地址90.0.0.2分配给它。如果PC上运行的某些东西中断了这个进程或PC没有重新启动
安装USB驱动程序后,网络连接可能没有得到正确的配置。
要解决这个问题,请使用以下两种方法之一:
方法1:
确保只有一个M580控制器连接到PC,没有其他控制器(例如,Momentum Unity, M340)连接到其他USB端口。
打开“SE RNDIS PSX M580适配器”TCP/IP 属性窗口。

将IP地址设置为90.0.0.2
设置子网掩码为255.255.255.0。

方法2:
确保只有一个M580控制器连接到PC,没有其他控制器(例如,Momentum Unity, M340)连接到其他USB端口。
用Windows设备管理器卸载SE RNDis PSX M580控制器(不要删除驱动程序-卸载即可)
从USB端口断开M580
重新连接M580到USB端口,在Windows设备管理器中观察'SE RNDis PSX M580控制器'的安装过程已经开始。
不要中断此过程(可能需要几分钟)。
安装完成后,打开一个命令提示框
Ping SE RNDIS PSX M580连接IP地址。
是否有帮助?