我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Control Expert的DFB能否设置密码保护?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert的DFB设置密码保护

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

可以使用密码保护DFB。打开项目浏览器--导出的功能块类型文件夹。然后右键点击你想要保护的DFB,选择“属性”。接下来,选择“保护”选项,并从可用选项中选择(只读,不读写和不修改版本信息)。提供密码并在提示时确认。

注意:使用相同的过程来删除密码,以便编辑DFB函数块。