我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M100内置的直流24V电源的最大输出电流是多少?
问题描述:
M100内置的直流24V电源的最大输出电流是多少?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器

解决方法:

TM100C**RN内置直流24V传感器电源,其最大输出电流为400mA。注意TM100**R是没有该内置电源的。