我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]TM3BCEIP能否用于除了M262其他PLC?

问题描述:
TM3BCEIP的编辑软件下载地址

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3BCEIP不仅可以用于M262,也可以用于其它PLC,但需要PLC支持ModBus TCP或EtherNet/IP 主站,且需要TM3BC IO Configurator软件编辑导出配置文件。

软件下载地址:https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/TM3BC_IO_Configurator/