我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M340支持EIO吗?
问题描述:
M340是否支持EIO

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

M340没有以太网远程IO (BMxCRA312xx)功能。M340 PLC不能被设置来控制BMxCRA312xx适配器。

只有M580或Quantum具有控制BMxCRA312xx远程IO适配器的能力。

当在远程通信设置中仅使用M340 PLC时,每个M340 PLC在每个位置都需要一个带有程序的CPU。

ModbusTCP通常用于不同的M340 plc之间的通信。IO扫描器或READ_VAR/WRITE_VAR可以根据硬件使用。

M340系列提供了一个CPU BMXPRA0100,可以类似用于“远程”站通信。

BMXPRA0100 CPU将用Unity编程,就像任何其他M340 PLC一样,来映射远程站的IO模块。

为BMXPRA0100 CPU编写程序将需要逻辑移动本地IO模块数据到和从%MW位置由中央M340 PLC控制,将读写远程BMXPRA0100站。