我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TMAT2MSET和TMAT2MSETG包含哪些附件?
问题描述:
TMAT2MSET和TMAT2MSETG包含哪些附件?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

TMAT2MSET包含一套 8 个可插拔螺钉端子块:

4 个可插拔螺丝端子块(间距 3.81 毫米),具有 11 个输入/输出端子 。

4 个可插拔螺丝端子块(间距 3.81 毫米),具有 10 个输入/输出端子 。

TMAT2MSETG 包含一套 8 个可插拔卡簧端子块:

4 个可插拔弹簧端子块(间距 3.81 毫米),具有 11 个输入/输出端子 。

4 个可插拔弹簧端子块(间距 3.81 毫米),具有 10 个输入/输出端子。