我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Machine Expert - Basic 中,Modbus TCP IOScanner 或 Modbus Serial IOScanner 初始化请求最大数量是多少?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic 中,Modbus TCP IOScanner 或 Modbus Serial IOScanner 初始化请求最大数量是多少?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:
最多可以为每个从站设备定义 20 个初始化请求。