我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMENUA0100缺省IP地址是多少?
问题描述:
BMENUA0100缺省IP地址是多少。

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

首次通电时(或者在模块旋转开关设置为 Security Reset,模块通电,然后重置为安全,并且然后重新通电之后),为控制端口分配缺省 Ipv4 地址 10.10.MAC5.MAC6,其中 MAC5 是模块 MAC 地址的第五个八位字节的十进制值,MAC6 是第六个八位字节的十进制值。模块的 MAC地址显示在其正面。