我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMXNOM0200模块面板上三个RJ45端口各有什么功能?

问题描述:
BMXNOM0200模块面板上三个RJ45端口的功能

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXNOM0200模块第一个RJ45口是RS232端口,第二个RJ45口是RS485端口,第三个RJ45口是RS485端口。

第一个端口和第二个端口都是通道0,同时只能激活其中一个使用,第三个端口是通道1。