[Q&A]Premium和Quantum PCMCIA卡槽中的卡如何判断是否电量不足?
问题描述:
Premium和Quantum PCMCIA卡槽中的卡如何判断是否电量不足?所属产品线:
Modicon Premium解决方法:
判断方法的依据是使用位 %S67 和 %S75 以及使用 Premium 接口上的 ERR 二极管。这种方法假定每隔一年半预防性地更换辅助电池。该方法只适用于: 当 Unity Pro ≥ 2.02 时
Unity Pro 是版本 13.1 或更高版本的 Control Expert 的原名。
当存储卡安装在所有 Premium 和 Quantum 处理器的顶部 PCMCIA 插槽中时
当存储卡安装在所有 Premium TSX P57 4••、TSX P57 5••、TSX P57 6•• 和 Quantum 处理器的底部 PCMCIA 插槽中时。
当系统位 %S67(卡在顶部插槽中)或 %S75(卡在底部插槽中)更改为 1,或者处理器前面板上的 ERR 二极管闪烁时,这意味着主电池电量不足。根据随存储卡提供的服务说明中的指示,您需要在 8 天内更换电池。
是否有帮助?