问题描述:
Quantum 65 67系列PLC通过RJ45串口固件更新的时候,能否使用485物理链路?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
不能,只能选择232物理链路,因为在刷固件的过程中,CPU会被初始化,串口会被初始化为232的端口。485物理链路只能查看固件版本及上载固件。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
不能,只能选择232物理链路,因为在刷固件的过程中,CPU会被初始化,串口会被初始化为232的端口。485物理链路只能查看固件版本及上载固件。
是否有帮助?