我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M580热备主备切换执行时间是多少?
问题描述:
M580热备主备切换执行时间是多少?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

如果主要 PAC 以及备用 PAC 都在正常工作,则热备系统会在 15 毫秒内检出切换因果事件。完成切换所用的时间并不固定,范围从 15 毫秒的最大检出时间开始,最大可为一个 MAST 周期。