我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M241系列PLC的串口可以配置成RS232使用吗?
问题描述:
M241系列PLC的串口可以配置成RS232使用吗?

所属产品线:
Modicon M241

应用环境:
M241系列PLC的串口可以配置成RS232使用吗?

解决方法:

M241 有两个串口,SL1是RJ45接口,可以配置成RS485和RS232口使用。SL2是一个端子排接口,只能配置成RS485口使用。